This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848QSQ 的磁性元件

Guru**** 2921330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645940/dp83848q-q1-chosing-magnetics-for-dp83848qsq

器件型号: DP83848Q-Q1

您好、

数据表推荐使用脉冲 H1102 变压器、但它已经过时、温度范围不足。 您能推荐合适的替代变压器吗?

 

谢谢

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    我们没有具体的变压器建议。 任何符合数据表规格的变压器都可以正常工作。 我相信我们的 EVM 使用的磁性元件符合这些规格、因此您或许可以查看以下原理图:

    DP83826AEVM

    DP83822EVM

    DP83825EVM

    此致、

    Shane