This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:使用 SN74AXC4T774PWR 的 SPI 接口

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645953/sn74axc4t774-spi-interface-using-sn74axc4t774pwr

器件型号: SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TXU0304

尊敬的 TI 团队:

我正在将 SN74AXC4T774PWR 用于 MCU 和 SoC 之间的 SPI 接口。

CS、CLK、MISO、MOSI 信号是否需要上拉电阻? 我提到了数据表中的下图、此处没有使用上拉电阻器。

image.png

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有可被驱动器件禁用的线路上都需要上拉或下拉电阻器。 通常、始终驱动/CS。 我不知道您的 PD 主器件处理 CLK/SDO 信号的作用;如果在 SPI 总线处于非活动状态时将这些信号禁用、则 A1 和 A2 上需要使用 PU/SPI 电阻器。 当/CS 为高电平时、SPI 从器件的 SDO 输出通常被禁用、因此需要在 B3 上连接一个电阻器。

    请注意、TXU0304 更简单且更便宜。 (它还需要电阻器。)