This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:询问 IC 电源电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645801/tusb8020b-inquiry-about-ic-supply-current

器件型号: TUSB8020B

尊敬的[制造商/支持团队]
您能否告诉我们、在什么条件下测量数据表中“7.7 集线器输入电源电流“表中列出的电流值?
此外、这是否表明即使 USB 处于挂起状态(如第五行所示)、器件也会消耗大约 46mA?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在 25°C、3.3V 和 1.1V 下测量。

    ndicate:即使 46mA 处于暂停状态(如第五行所示)、设备也会消耗大约?

    没错。

    好极了

    Brian