This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:TMUX4052 类似功能器件

Guru**** 2926600 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD74HCT4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644781/tmux4052-tmux4052-similar-function-device

器件型号: TMUX4052
Thread 中讨论的其他器件: CD4052BCD74HCT4052

尊敬的 E2E:

 

是否有采用 NXP/74HC052DB 的类似或 P2P 设备?

或者、是否有尺寸更小的元件并且可以设计适配器(如果替换器件的速度可以)?

 

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 74HC4052DB 吗

    一般来说、所有 xxx4052 开关都具有相同的引脚排列。 您使用的是哪种电源电压和信号电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我同意 Clemens 关于 xxx4052 的说法; TMUX4052DYYR 是与所列 NXP 器件类似的器件。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 Arya:

    您能否提供比较表?

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我会给你留言。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    多路复用器 IC 应用是否有任何尺寸更小或使用数字逻辑 (AND/NAND/OR) 的简单设计。
    与 Nexperia 74HC_HCT4052 进行比较。

    此致
    Uni Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uni、

     CD74HCT4052 是另一个选项或 CD4052B、但最小的封装尺寸应为 PW。

    谢谢您、
    Arya