This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T SPICE 模型

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8541T, ONET8521T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643494/onet8551t-onet8551t-spice-model

器件型号: ONET8551T
主题中讨论的其他器件: ONET8521T、ONET8541T

您好、

我无法在 TI 官方网站上找到 ONET8511TY 的 SPICE 模型。 因此、如果您能为该特定芯片提供 SPICE 模型(或宏模型)、敬请谅解。

此外、我想知道 ONET8511T 是否有 SPICE 模型。 我在网站上找不到该芯片。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayanami、

     我们没有 Onet 产品的标准 SPICE 模型。 其中一些器件具有不同类型的仿真模型、它们基于 s 参数。 它的文件扩展名为.s4p、我们通常会看到它已导入到是德科技的 ADS sim 软件中。 该模型 类似于  器件频率范围内测量或仿真矩阵数据(幅度和相位)的查找表。 这将主要显示频域分析 (增益和相位与频率之间的关系)。

     以下是我们包含此型号的 ONET8521T 和 ONET8541T 器件 。

    谢谢您、
    Sima