This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:TCA9511A 电容

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645404/tca9511a-tca9511a-capacitance

器件型号: TCA9511A

您好:

我们在设计中使用了 TCA9511。 现在 我有一个关于电容限制的问题。 我们知道、I2C 定义了 100kHz 下的最大 400pF。  

我不确定 TCA9511 是否可以分别在输入侧和输出侧实现两个 400pF 段?  

顺便说一下、可以驱动多大的电容?  

 

此致、

太多了,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、荷马、

    我们支持此部件的应用工程师不在办公室。 我们将在他回来后立即作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Homer:

    每侧支持高达 400pF 的电容。 请参阅 此应用手册的第 2.1.5 节了解更多详细信息:

    www.ti.com/.../scpa054.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您的澄清。 很明显。  

    此致、  

    本垒打