This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TMDS 数据通道激活、但时钟通道在 HDMI 2.0 应用中没有输出

Guru**** 2918410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644423/sn65dp159-tmds-data-lanes-active-but-clock-lane-has-no-output-in-hdmi-2-0-application

器件型号: SN65DP159
主题: SN75DP159 中讨论的其他器件

",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBBAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">您好、TI 人
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBBAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp=""> 
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBBAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">我的一位客户遇到了 SN65DP159 不输出 TMDS 时钟信号、而三个 TMDS 数据通道正确推送数据的问题。
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBRAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">应用符合 HDMI 2.0 标准、数据速率超过 1Gbps。 该器件通过 I2C 进行配置。 以下是到目前为止所采取的故障排除步骤:
    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">
  1. ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-sae="" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">工作模式: 由于数据速率超过 1Gbps、器件会在重定时器模式下自动运行。
  2. ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-sae="" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAB" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">SCDC: 客户已确认通过 DDC 通道的 SCDC(状态和控制数据通道)握手成功。
  3. ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-sae="" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAC" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">转接驱动器模式测试: 遵循建议来排除 CDR(时钟和数据恢复)锁定问题、客户尝试强制器件进入转接驱动器模式。 但是,问题仍然存在 — 时钟通道仍显示无输出。
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBxAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">即使在 SCDC 成功且强制使用转接驱动器模式的情况下、时钟通道在数据通道处于运行状态时没有推出任何信号的潜在原因可能是什么?
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBxAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp=""> 
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAICBAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">此致、
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAICRAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    他们是否仅在 HDMI2.0 上看到该时钟无输出问题? 如果他们切换到 HDMI1.4、他们是否看到时钟输出问题?

    • HDMI1.4 上是否仍出现时钟无输出问题? 他们看到的是多个器件中的数字吗? 如果他们测量时钟输入、他们看到的是时钟吗?
    • 如果他们仅在 HDMI2.0 上看到问题、那么 在这种情况下 TMDS_clock_RATIO 状态位是否设置为“1“?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    1.我检查了芯片是 SN75DP159。

    2、HDMI 1.4 的情况相同,时钟针也没有输出。

    3.只有一个芯片有这个问题。

    4、有没有办法从芯片中读出眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    眼图仅适用于输入数据通道。 由于 CLK 输出失败、因此我看不到在这种情况下眼图会有何帮助。

    您可以使用第 1 页寄存器来检查输入时钟

    Clock_Detect 模块

    这是使用页 1 寄存器 0xB1 的位 7 检测到的


    来计算此值

    这是使用页 1 寄存器 0xB0 位[7:4]检测到的

    计算实际频率=([7:4]的十六进制值->转换为十进制)* 25 + 25。 请注意、这是对实际时钟频率的粗略估算。

    要访问第 1 页寄存器、请将 0x01 写入寄存器 0xFF。  

    要转到页 0 寄存器、请将 0x00 写入寄存器 0xFF。

    如果检测到输入时钟并且频率正确、那么我们就知道问题出在时钟输出上。

    由于故障仅发生在一台设备上、他们是否尝试过 ABA 交换?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决,客户 PCB 导线有一些问题。 已断开连接