This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AQML:DS26LV32AQML 的应用问题

Guru**** 2898600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, DS26LV32AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644523/ds26lv32aqml-application-issues-of-the-ds26lv32aqml

部件号: DS26LV32AQML
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32

2026-05-11_203455_635.png

在测试电路中,el7156 线路驱动器用于驱动信号,DS26LV32 用作比较器。当 el7156 设置为 tri 状态(高阻抗)时,ds26lv32 的 RI-输入偏置在固定的 2V (INA1=2V,INB1=1V,R4669/R4673/R4753/R4737+) 。
1. R1+悬空,然后检查 Ri+ 2V 电压是否存在。
2.使用 1k 电阻将 Ri+下拉至 GND、然后检查 Ri+ 2V 电压是否保持不变。
3.使用 100R 电阻将 R1+下拉至 GND、电压降至接近 0V。
为什么 RI+引脚上会出现电压? 我们期待着你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了 5kΩ 的典型输入电阻、输入端可能具有额外的上拉/下拉电阻器、用于检测断开的输入。

    AM26LV32 是一款类似器件、具有以下典型特性(DS26LV32AQML 的行为可能不同):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yurong、

    本数据表中没有太多信息、因为它较旧、但确实提到它具有接收器开路输入失效防护。 这意味着它具有内部偏置电阻器、以便输入偏置到特定的电压电平。 这样、当输入引脚保持开路或悬空时、电压差不在未定义区域中。 对于参考、这个未定义的区域为–200mV < VID < 200mV。 但是、这种偏置应非常弱、以便可以驱动有效的输入信号。 以下应用手册对此进行了很好的说明: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAK0 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、'目前正在使用此芯片进行 PE 电子针脚比较功能。 我想了解这个浮动电压是如何产生的、为什么它仍然具有一定的负载容量、以及浮动时引脚 R+上测得的电压为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yurong、

    下面是内部接收器输入 (A 引脚=RI+、B 引脚=RI-) 的简化图:

      

    此外、RI+和 RI-引脚之间还有一些等效差分电阻。 因此、为什么当您偏置一个输入时、另一个输入会密切相关。  

    由于 RS 422 收发器专为特定共模电压下的特定差分通信而设计。 在正常运行中、预计会驱动两个引脚 RI+和 RI-。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复