This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431A:THVD4431A:关于 VCC = 0V 时的部分断电 (Ioff) 保护和漏电流的说明

Guru**** 2919000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645266/thvd4431a-thvd4431a-clarification-on-partial-power-down-ioff-protection-and-leakage-current-when-vcc-0v

器件型号: THVD4431A

TI 团队大家好、
我正在使用 THVD4431ARHAR 设计高可靠性工业系统。  
在我们的应用中、该器件可能会经历局部断电场景、  
我想澄清一下它在以下条件下的行为:

应用条件:
VCC 和 VIO = 0V(系统电源关闭)。
总线引脚 (RS-232/422/485、引脚 21-31):总线上仍然存在来自其他有源节点的外部 RS-485 或 RS-232 信号 (RS-232 的最高电压为+/–12V、RS-485 的最高电压为 5V)。

我们的问题:
THVD4431A 是否在总线引脚和逻辑 I/O 引脚上都完全支持 Ioff(局部断电保护)功能?
当 VCC 和 VIO = 0V 时、总线引脚和逻辑 I/O 引脚(其他引脚)是否会保持高阻态(高阻态)?
3.是否存在通过内部 ESD 二极管从总线引脚回流到 VCC 和 VIO 电源轨的漏电流(寄生供电)风险? 该状态下的最大预期漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    1.我相信您提到的是关断功能(当 SHDN#= 0V 时)。 如果您在整个数据表中搜索 Ioff、它将显示总线侧每个引脚的各种漏电流。  

    2.是的,总线引脚将保持高阻抗。 无法用于逻辑引脚。 最好在 VCC 和 VIO 未通电时不对这些器件进行偏置。  

    3.据我所知,没有 您可以在数据表中引用“IOZD“和“IRZT“来获取漏电流。  

    此致、

    Ethan