This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:如何区分链路建立和电缆插入

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633474/dp83869hm-how-to-distinguish-between-link-up-and-cable-insertion

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

是否有任何方法区分链路接通和电缆插入?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:  

    遗憾的是、无法使用我知道的寄存器来区分链路接通和电缆插入。 但是、我将与团队核实、看看我是否遗漏了任何信息、然后回复您。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的支持。 以下是其他信息。

    系统引导后、系统需要在初始化完成后等待一定的时间以建立链路。 但是、根据对等器件的状态、建立链路的时间差异很大、因此很难设置超时。 之前使用的竞争对手的 PHY 支持 一种检测电缆是否已插入的方法(详细信息仍在确认中)。 我认为 DP83869HM 也可以使用 TDR。 请告诉我、是否有其他有效方法。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    TDR 只能在特定情况下有效。 在 TDR 期间、PHY 向以太网电缆发送脉冲、并测量返回的反射脉冲、以查看电缆的时长以及电缆上是否存在开路/短路。 由于 PHY 会发出脉冲、因此以太网电缆上完全没有活动(不仅是数据包传输,还包括自动协商脉冲)至关重要、为了使分析算法正常工作、链路伙伴 PHY 必须在其 MDI 引脚上有终端、但没有活动。  

    在 DP83869 中、仅当在 1G 模式下禁用自动协商时才会如此。 我们将不知道链路伙伴 PHY 将如何显示终止、但没有任何活动。  

    我在内部询问了一些想法、因此我会向您回复任何更新。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:  

    是否可以在最坏情况之后检查链路并查看链路是否已接通? 我可以尝试思考更多的想法、但到目前为止、这是我们目前可以提供的最佳解决方案。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的思考。 其他千兆位 PHY 可能有一个位来检测链路伙伴的 FLP。

    让我们总结一下客户想要做什么。

    1.多个以太网设备连接到 DP83869HM 系统。
    2.系统启动后、检查与每个以太网设备的链路是否正常。
    3.定期监控 FLP 检测位,直至链路建立完成,如果没有 FLP ,则跳过该端口的等待以缩短启动时间。
    4、如果 FLP 检测位为 1 但未建立链路、请等待、直到超时。

    等待所有端口超时需要时间、因此 FLP 检测位会缩短该时间。 客户希望使用 DP83869HM 也是如此。

    1.由于 MDI 为全双工模式、因此我认为即使链路伙伴正在运行、也可以使用 TDR。 你怎么看?
    2.能量检测功能可以用于此目的吗? 如果它可以做到这一点、我们不支持 10Mbps?


    3.你有其他好主意吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    很抱歉催促你。 是否有任何更新?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    TDR 需要一条安静的线路、因此无法做到这一点。 关于能量检测、我可以进行设计检查、但由于这是一款较旧的产品、设计可能需要一两周的时间才能恢复。 如果可以接受或不可以、请进行评论。

    我不知道有任何竞争对手的 PHY 能够检测 FLP、但不会收敛于链路、以在应用需要更多时间时提供中间状态。 通常、由于链路最多约为 3s、因此这在过去的应用中是可以接受的、即在 PHY 上电后提供 3s 的等待时间、然后检查链路。 如果链接未到达、则可以采取纠正措施。

    客户是否不能接受 3s POST PHY 加电、他们正在尝试减少? 达到多长时间水平?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的跟进。 我们可以等待您的回复。 请检查能量检测是否可用于 10M 或不可用于 10M。

    感谢您为“3s“提供建议。 我正在检查客户可以等待多少秒。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    感谢您的答复。 我会在收到设计团队的反馈时告诉您。 预计最晚我将会提供接触点更新星期三。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    作为更新、我确实使用长布线测试了能量检测功能(为了突破电缆长度限制,~>130m,因为在我的实验室中,更短的布线几乎可以保证连接)。 我确实看到、在由于布线较长而间歇性建立链路的情况下、能量检测 LED 会在建立链路之前变为高电平、因此我认为这很有前景。 但是、设置近 180m 的电缆时无法建立链路并且没有 LED(甚至是能量检测 LED)。  

    我认为、只要客户使用案例对其应用进行验证、此选项就可以用于客户的应用。 这不是对连接到 RJ-45 的电缆的机械检测、因此在某些情况下、电缆可能已完全插入、但由于严重衰减、即使 LED 也不会亮起。

    另外、请让我知道客户对 3 秒等待时间的回应、这是另一种方法。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    非常感谢您的努力。 我知道能量检测可以用于电缆插入检测。

    如何在下面。 10Mbps 模式是否支持能量检测?  

    [quote userid=“51239“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633474/dp83869hm-how-to-distinguish-between-link-up-and-cable-insertion/6314760 能量检测功能是否可用于此目的? 如果它可以做到这一点、我们不支持 10Mbps?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    由于即使在链路指示灯亮起之前能量检测也在切换、因此这应该与速度更无关。 但是、我不知道为什么这种限制在 100/1G、并且此器件版本有点旧、因此此类支持有限。 客户是否希望在设置中进行测试?

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    客户尚未进行测试。 根据我们的回答、软件工程师将实施软件。 您是指在进行基准测试时、能量检测仍可用于 10M 模式吗?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    由于它用于在任何类型的链路建立之前检测电缆检测、因此没有“链路速度“、因为自动协商尚未收敛。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我懂了。 很有道理。 请让我与客户核实。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    感谢您的答复。 我们期待着他们的答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    在结束本次调查之前、请让我确认以下内容。

    1、能量检测不应回复速度,但我们不知道为什么数据表说能量检测 只支持 100m 和 1000M

    2、能量检测不能通过状态寄存器进行检查。 仅支持 GPIO。

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchikosi-San:

    这两个点都是正确的。  

    此致、

    Gerome