This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:验证原理图设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644996/trs3122e-verify-the-schematic-design

器件型号: TRS3122E

尊敬的团队:

请查找随附的 TRS3122ERGER 原理图、以供您查阅。 如果您有任何建议、请告知我们。

谢谢!此致!







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuti:

    感谢您的联系。 我已经注意到了这个请求、明天我会得到回复。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuti:

    这个原理图看起来很好。  

    • 电荷泵电容值正确。 在布局中、确保这些放置在尽可能靠近收发器且位于同一层的位置(即不要使用过孔)。  
    • 未使用的输入正确连接至 GND。 RIN1 浮动正常、因为它有一个内部下拉电阻、大家可能知道。  
    • FORCEON/OFF 引脚正确连接高电平以实现正常运行。  

    此致、

    Ethan