This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关内部下拉电阻器的问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644647/dp83869hm-question-regarding-internal-pull-down-resistors

器件型号: DP83869HM

image.png

 

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613490/dp83869hm-request-for-circuit-diagram-review

00384797_RE_ L3.2 EX DP83869HMRGZT.pdf 

R195 断开 38 引脚结果

R195 2.2K 38 引脚结果

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤、

     您的 RX_D2 和 RX_D3 引脚 当前是否连接到 MAC?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg。

    您提到的 PIN 已连接到 AP。 请参考图片了解详情。(请参考我上传的 PDF 文件中的电路图。

    1、数据表 VDD 显示在日间加电时序期间;1.1V 和 2.5V 是否应同时接通?

    2.当 RESET_N 输入 (U9_43PIN) 上升时、ETH_RX_CTRL 引脚(R195 开路)为 0V;为什么它无法正常运行?

    3. VDDA2P5 输入后的复位时间小于 100ms;这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤、

    我会重新检视您的建议、并尽快回复您。 谢谢!

    此致、

    GREG