This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:适用于 DP2.1 应用的 TDP2004

Guru**** 2922920 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645649/tdp2004-q1-tdp2004-for-dp2-1-application

器件型号: TDP2004

您好:  

我们将使用 TDP2004 设计 DP2.1 TX 接口。  

此设计的阻抗拓扑结构如下、对于 DP2.1 应用、建议的 PCB 布线阻抗是多少?  

FPGA 封装阻抗(93 Ω)-> PCB 布线 93 Ω->转接驱动器(?欧姆)->连接器+ DP80 电缆  

image.png

ADO 您有针对 DP2.1 (UHBR20) 4 通道应用的特定布局规则吗?  

 

谢谢、

Jin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin

    您可以使用 100 欧姆差分阻抗作为转接驱动器。  数据表的第 7.4.1 节“布局指南“中提供了布局指南。

    谢谢

    David