This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:MDIO 上拉电阻器

Guru**** 2895050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644373/dp83848q-q1-mdio-pull-up-resuster

器件型号: DP83848Q-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

 

我对 DP84838 MDIO 上拉寄存器有疑问。

根据 DP83848 数据表、MDIO 应在 1.5komega 寄存器中上拉。

为什么上拉寄存器 1.5 komega? 是否提供 1.2komega 或 1.0komega?

 

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    经验证、该电阻值可实现出色的器件性能。 我们建议遵循电阻器的数据表建议。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我知道 1.5komega 是理想值、而另一个值电阻器也可以接受。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未使用其他电阻值进行测试、因此在不使用 1.5k Ω 电阻器时、无法保证功能正常。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    好的。 我理解您的评论。
    然而、我们已经使用 1.2komega 寄存器进行了多次测试、没有问题。
    因此、我们评估使用大约 1.5komega 的寄存器对性能的影响有限。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 我们仅使用 1.5k 电阻器进行了测试、因此我只能在此值下保证功能正常。 可能其他电阻器值也起作用、但我们已经测试了这一点。

    此致、

    GREG