This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:用于监测激光驱动器光电二极管的外围组件选择&&39;ONET1131EC'

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1131EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645257/onet1131ec-peripheral-component-selection-for-monitoring-photodiode-of-laser-driver-onet1131ec

部件号: ONET1131EC

尊敬的 TI 技术支持团队:

     美好的一天! 我们是一个电子工程团队、对 TI 激光驱动器“ONET1131EC“有一些疑问。

     根据规格第 8.2.4 章第 37 页的说明、电流镜由 BJT 和用于监测光电二极管的电阻器组成。

    通常、BJT 在几 MHz 下工作、这是可行的。 然而、这是一款高带宽激光驱动器、我想确认电流镜是否要监控 CW 激光器、以实现平均激光功率控制。

谢谢您、

Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harvey:

    该器件上的 PD 引脚用于监测 PD 电流、该电流测量平均激光功率。  这可用于反馈环路以控制激光功率。

    关于电流镜、如图 48 所示、其目的是使 PD 能够提供电流、同时在 PD 引脚上保持正电压。  请注意、在图 49 中、不存在外部电流镜。

    谢谢、

    Drew