This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:支持 3.3V 至 3.3V 转换的数据速率 (SN74AXC2T245RSWR)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645539/sn74axc2t245-q1-supported-data-rate-for-3-3v-to-3-3v-translation-sn74axc2t245rswr

器件型号: SN74AXC2T245-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 SN74AXC2T245RSWR 器件作为缓冲器 (3.3V 至 3.3V)。 您能告诉我们此应用中每个通道实现的最大数据速率。

 

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mythili、

    我们没有 3.3V 至 3.3V 的最大数据速率、但我们可以进行估算。  

    要估算最大数据速率、请使用以下公式:1/LSB tpd。 3.3V 至 3.3V 时的传播延迟为 4ns。 这意味着估计的传播延迟为 250Mbps(或 125MHz)。

    此致、

    Josh