This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8330:静止期间的引脚配置

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646162/lm8330-pin-configuration-during-rest

部件号: LM8330

尊敬的专家:

 

静置期间的 PIN 配置是什么? 第 7 页仅显示了静止后的 PIN 配置、但我在复位时需要相同的数据。 我想特别了解 KPXn / KPYn / IREQn / SCL、SDA。

好极了  

Koki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    按“休息“、我假设您正在讨论重置。  

    当 nRESET =低电平时、此器件 I/O 的确切状态未定义。 不过、我假设 I/O 将处于悬空/高阻态、但在 nRESET 引脚超过上电复位阈值之前不会作为输出或输入处于活动状态。  

    即当 nRESET 保持低电平时、I/O 将不再输出任何逻辑、I/O 将不会寄存输入读取等  

    第 7 页中所述的状态是指器件超过上电复位阈值的情况。 这并不是在讨论 nRESET 保持低电平时的问题。  

    此致、

    Tyler