This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:TIC12400 上的 ADC 偏移误差

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645674/tic12400-adc-offset-error-on-tic12400

部件号: TIC12400

我已附上我的原理图。  HS_LS_IO.pdf 我正在转换 IN10 上的值、但它存在偏移误差。  例如:

10V = 10.577

5V = 5.677 等

在我的原理图中、如果您遵循 IN1(页面的上中间)、它会经过 10K/(35.7K + 10K) 分频器、然后进入 IN10。  因此、当我将其转换为 10V 时、返回的 32 位寄存器是 90 00 03 16、即十六进制、从左到右是 MSB 到 LSB。  原始 ADC 值以位 1 至 11 表示、即 18B 或十进制值 395。  由于 ADC 是 6V 满量程器件和 10 位、这意味着每个位为 6V/1024 = 5.859mV/lsb。  分压器为 0.2188。  因此、电压值为 (395 x 0.005859)/0.2188 = 10.577V。  您能否提供一些有关如何处理此错误的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane、

    您的湿性电流值设置为多少?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、我与 Diane 合作处理这个项目。 设置为 0mA 的默认湿性电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我记得我回应 Diane A 时回来一个类似的问题。 您可以在此处查看该主题:  关于:TIC12400:A 到 D 读数有点偏 

    我建议的方法之一是在 0V 至 6V ADC 范围内执行甜点测试、以确定输入引脚上的外部测量电压与原始 ADC 代码之间的失调电压。 然后以数学方式减去、以校准 ADC 结果。

    此致、

    Josh