This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:ESD451DPLR S 参数模型

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642019/tpd1e01b04-esd451dplr-s-parameter-model

器件型号: TPD1E01B04

您好:

我正在在仿真中为 ESD451DPLR 寻找 S 参数模型。  

仅供参考、此器件型号不会显示在提交表单的下拉列表中、因此我选择了类似器件以提交表单。

如能提供任何协助、将不胜感激。

谢谢、

  DAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DAX:

    到目前为止、我们没有 s 参数模型。 此请求是否有时间表? 我们可以分享一个 PSpice 和 IBIS 模型。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DAX:

    请参阅附件: e2e.ti.com/.../ESD451-S-Param.xlsx

    此致、

    Bryan