This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:可以't 使用外部微控制器通过 I2C 进行通信。

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM, BQ41Z90, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646057/bq41z90evm-can-t-communicate-over-i2c-with-using-an-external-microcontroller

器件型号: BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ41Z90

大家好:

我需要 BQ41Z90EVM 方面的帮助。 我遇到了一个问题、可以使用 EV2400 与 BQ41Z90 进行通信、但无法使用产生相同 I2C 时钟的微控制器进行通信。

有关 EV2400 的重要信息:

-我无法使用 I2C 端口进行通信,只能使用 SMB 端口。

-我无法连接到 J21、仅连接到 J11、无法通信。

我通过 SMB 将 EV2400 连接到 J11、我可以看到使用逻辑分析仪进行的 I2C 通信:ev2400.png

然后、当我与 STM32L476G Discovery 主板连接时、我使用相同的连接器、请参阅以下内容:

262081bf-4776-48d1-aff9-7c24dc3af89a.png

时钟几乎相同、电压电平相似、因此我想知道是否缺少任何设置或某些内容、EV2400 会和我不会。 我只是尝试读取器件 ID、这样就不会出现奇怪的情况。

 

谢谢、

Julián μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不对 I2C 线路使用上拉电阻。 但是、我注意到 REGOUT 测试点为 0V、这似乎很奇怪。

    编辑:我的 7 位 I2C 地址与 8 位地址有问题。 我的错。