This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:CTLE 补偿量过大

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646217/ds110df410-ctle-compensation-is-too-much

部件号: DS110DF410

尊敬的 TI 团队:

在切换链路伙伴收发器激光输出时、我观察到 DS110DF410 卡住或 MAC 接口上出现 PCS 错误。

现在、我们在 DS110DF410 上的接收配置处使用模式 3 、并运行脚本来切换链路伙伴激光输出、并检查接收端的 PCS 错误和链路状态。

经过多次迭代(超过三千次)后、便突然出现了 PCS 错误。

发生该事件时、 重定时器寄存器 (0x03) 显示非常大、眼图非常小 (0x270x28)。 CTLE 增益似乎得到了过多、它是否有任何方法可以防止这种情况?   

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、萧氏:

    我将在星期一的一天结束前收到回复。  

    此致、

    Charles