This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1576-Q1:24V 系统兼容性

Guru**** 2899220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646438/tcan1576-q1-24v-system-compatability

器件型号: TCAN1576-Q1

我们打算在 24V 系统上使用 TCAN1576 器件。  此 24V 系统的工作电压必须至少为 36V。  我们需要 TCAN1576 上提供部分联网和可配置的唤醒功能。  是否计划或现有任何其他 TCAN 器件可以处理 36V 测试和标称 24V 电压、或者此器件在该条件下是否正常?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    目前、我们所有局部联网 CAN 器件都建议运行条件高达 28V。 也就是说、如果 VBAT > 28V、则需要使用分压器降低电源电压。 超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内工作意味着它不会对器件造成损坏、但不能保证数据表规格。