This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:TDP2004 4 通道顺序与 DP 连接器通道顺序之间的关系

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646443/tdp2004-q1-tdp2004-4-ch-order-vs-dp-connector-ch-order

器件型号: TDP2004
主题: TDP2004 中讨论的其他器件

您好:  

TDP2004 -Q1 在 DP2.1 TX 接口设计中、是否可以向 DP 连接器通道顺序向后分配 4 通道顺序?  

image.png

谢谢、

Jin  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin

    由于 TDP2004 是线性转接驱动器、因此只要输入和输出通道都交换、TDP2004 就会支持任何通道顺序。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!  

    Jin