This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:在输入端违反共模电平、对可靠性的影响、而不是通信

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646063/ds90lv012a-violation-of-common-mode-levels-at-input-and-implications-to-reliability-not-communication

器件型号: DS90LV012A

  1. 共模‑电压 仅  超出建议范围但仍在绝对‑最大限值范围内时、是否存在 长期‑Δ V 长期可靠性或 MTBF 影响?
  2. 在这种‑下是否有任何已知的故障模式(例如,泄漏增加,闩锁效应上升,ESD 二极管应力)?
  3.  

附加上下文:

在启动阶段、应用会在 5ms 内将 DS90LV012ATMF/NOPB 的差分线路驱动至 3.3V。 在此 5ms 内、没有差分通信。 该器件由 3.3V 电源供电。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    该 3.3V 电压不应影响可靠性。 VIN = 3.6V 是电气 特性 表中的测试条件。  

    此致、

    马特