This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:如何使用 THVD1426 实现自动方向控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646697/thvd1426-how-to-achieve-auto-direction-control-by-using-thvd1426

器件型号: THVD1426
主题中讨论的其他器件: THVD1406THVD1450

您好的团队、

我的客户希望使用 THVD1426 实现半双工 RS485 的自动方向控制。

image.png

如您所见、客户需要使用 MCU 的 1 个 GPIO 来控制方向。 客户在 MCU 上没有足够的 GPIO。 并且客户不希望使用全双工器件。

我们是否有实现 THVD1426 自动方向控制的相关设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅以下自动方向控制应用手册、因为客户似乎不理解: https://www.ti.com/lit/an/slla574/slla574.pdf 

    THVD1426(或 THVD1406)可以将/RE 和/SHDN 连接到 GND。 这两种自动方向收发器都不需要来自 MCU 的任何 GPIO 控制即可更改驱动器/接收器方向。

    另一种常见的方法是、它们可以使用常规的半双工收发器、如 THVD1450、在这种情况下、它们可以将 DE 和/RE 引脚连接在一起。 这种常见的 RS RS-485 方向实现方式使得当线路为高电平时、驱动器被启用、接收器被禁用。 反之亦然、当线路为低电平时、驱动器被禁用、接收器被启用。

    此致、

    Ethan