This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:未连接 I/O 时的功耗

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646846/tca9534-i-o-not-connected-power-consumption

器件型号: TCA9534

您好、

我想知道是否将未连接的 I/O 引脚设置为输出低电平,功耗将低于 1uA ? 如果我将它们设置为输出高电平?  或者为了获得最低功耗、我必须将它们设置为 具有上拉/下拉的输入?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:  

    对于配置为输入的 I/O、ICC(待机)电流是表征的。 将它们保持在 VCC 或 GND 会产生 uA 结果。  

    若要在无负载的情况下将 NC I/O 设置为输出,可实现类似的结果 — 但这不是数据表中的规格。  

    根据我的实验室经验、设置无负载输出可降低功耗、类似于通过上拉电阻器连接高电平或低电平输入。  

    此致、

    Tyler