This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:DP83867ERGZ-S-EVM - DIEP GUI 未识别 USB 连接以生成测试图形

Guru**** 2932160 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646406/dp83867ergz-s-evm-dp83867ergz-s-evm---usb-connection-not-recognized-by-diep-gui-for-test-pattern-generation

器件型号: DP83867ERGZ-S-EVM

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 的是 DP83867ERGZ-S-EVM 评估板、需要帮助实现千兆位以太网信号完整性测量的测试图形传输。

我的设置:

  • EVM: DP83867ERGZ-S-EVM(通过外部 5V 电源供电)
  • 连接: USB-C(笔记本电脑)转 USB-A (EVM J19) 电缆。 注意:我的笔记本电脑只有 USB-C 端口、因此我将使用 USB-C 转 USB-A 线缆连接到 J19 处的 EVM USB Type-A 插座。
  • 软件: TI Diep GUI(从 TI 网站下载)+ USB 2 MDIO 工具
  • 链路状态: 1000BASE-T 链接已通过以太网成功建立
  • 测试设备: Tektronix MSO54 示波器(1GHz 模拟带宽)、带 TDP1500 差分探头

问题: 通过 USB 连接时、DIEP GUI 软件无法识别或枚举 EVM。 将 USB 电缆插入 J19 时、Windows 设备管理器不会显示新的 COM 端口或 TI 设备。 电路板已通电、以太网链路正常工作、但我无法访问 MDIO 寄存器来配置测试模式。

已执行故障排除:

  • USB 电缆经验证可用于数据和电源(成功传输文件并为其他设备充电,包括智能手机文件共享确认)
  • 已在笔记本电脑上测试多个 USB-C 端口
  • 在从 J19 插入/拔下 USB 电缆时已检查 Windows 设备管理器 — 没有新设备出现或消失
  • 外部 5V 电源确认工作(LD7 LED 亮起)
  • 已确认已建立千兆位以太网链路(1000M 链路 LED 亮起)

目标: 我需要将 DP83867 PHY 强制进入连续测试模式传输模式(测试模式 1、PRBS 或类似模式)、以便使用示波器在磁性元件处捕获清晰的眼图。 实时交通眼图变化太大、无法正确表征信号完整性。

问题:

  1. DP83867ERGZ-S-EVM 的 USB 连接 (J19) 是否支持 MDIO 寄存器访问、还是仅支持电源?
  2. 是否需要额外的硬件(JTAG 适配器、USB 转 MDIO 桥接器、TI XDS 调试探针)才能通过 DIEP GUI 访问 PHY 寄存器?
  3. 在该 EVM 上启用测试模式传输的正确程序是什么?
  4. 是否有替代方法可以在没有 GUI 软件的情况下强制连续传输(可以手动写入的特定 MDIO 寄存器地址)?

我非常希望获得有关正确连接方法和软件配置的指导、以便为信号完整性测试启用 PHY 测试模式。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamim:

    • 在此 EVM 上、USB 端口仅用于为器件供电、不能用于访问 MDIO 寄存器
    • 可以使用连接到 EVM J1 接头的 MSP430 LaunchPad 或类似的方法访问 MDIO 寄存器
    • 可以通过写入 CFG1 寄存器(地址 0x0009)来启用测试图形。 另请参阅以下应用手册:  https://www.ti.com/lit/an/snla239d/snla239d

    此致、

    GREG