This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:PASS 引脚与 UR907 配对时保持低电平

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646456/ds90ur910-q1-pass-pin-stays-low-when-paired-with-ur907

器件型号: DS90UR910-Q1

我们的设计使 UR910 与 UR905 或 UR907 搭配用于汽车信息娱乐系统。 虽然在与 UR905 配对使用时效果良好、但 PASS 引脚与 UR907 配对时保持低电平。 不过、当使用 UR906 或 UB928 作为解析器时、输出图像是稳定的(UR910 有时可以在 LVDS 电缆连接时短暂输出正常图像)。 我想知道 UR910 是否对输入的信号完整性更加敏感。 可以调整哪些硬件或软件参数、以便解决 UR910 的故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    UR907 是一款 OLDI (FPD-Link) 转 FPD-Link II 转换器(与直接对并行 RGB 进行串行化的 UR905 不同)、因此它增加了一个额外的转换级、可能引入时序变化。 UR910 比 UR906/UB928 更严格、因为它会主动监测 PASS 引脚上的 DE 和 VS 脉冲一致性、因此它对这一点更加敏感。

    一些需要快速抽查的事项:

    1. CONFIG[1:0] - 确认 UR907 和 UR910 均设置为 相同的模式
    2. UR907 上的 VODSEL — 设置为高电平  (+/- 450mV)。 对于 UR910、默认的 600 mVp-p 可能是边缘。
    3. UR907 上的 OLDI 输入端接 —  UR907 需要  在所有 5 个 OLDI 输入对 (RxIN[3:0]+/-和 RxCLKIN+/-) 上使用外部 100Ω 端接。 任何通道上的端接缺失都会损坏 DE/VS/HS 时序恢复、并将 FPD-Link II 输出降低到 UR910。
    4. UR910 上的 EQ — 尝试增加到更高的  dB、以补偿任何其余的信号完整性问题。

    此致、
    Fadi A.