This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS389:热规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS389

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642210/sn65lvds389-thermal-specs

器件型号: SN65LVDS389

您好团队:

Im 想了解以下器件的 θ JC/JA/JB:SN65LVDS389

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    θ JA:117.6 C/W

    Theta JB: 35.15 C/W

    Theta JC : 18.7 C/W

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高结温是多少?  

    我看到环境温度是 85,我们有任何关于结点的信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    最高结温为 125°C。

    此致、

    Ethan