This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:未使用的输入引脚

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644171/ds90ub948-q1-unused-input-pin

器件型号: DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB947-Q1

大家好!


我对 DS90UB947-Q1 和 DS90UB948-Q1 有一些问题。

1) 如果我不使用 DS90UB948-Q1 上的 RIN1–/RIN1+、是否可以将其保持断开状态?

2) 对于 DS90UB947-Q1 上的 OpenLDI 输入、是否可以将未使用的输入引脚下拉至 GND?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwate:

    2) 对于 DS90UB947-Q1 上的 OpenLDI 输入、是否可以将未使用的输入引脚下拉至 GND?

    数据表说明了这一点。 我认为不建议使用下拉电阻、因为这样会导致内部偏置出现问题。  

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    感谢您的答复。

    我知道 DS90UB948-Q1 的 LVDS 输出未连接、但使 DS90UB947-Q1 的 LVDS 输出保持开路是否也正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    因此、对于 947、如果不使用、输入 OLDI/LVDS 引脚应悬空。 不建议将 OLDI 引脚接地  

    对于未使用的 947 FPD 输出、也请保持悬空。

     

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:


    感谢您的回答。

    我将使我不使用的 LVDS 输入端子悬空。

    LVDS 输入端子是否具有失效防护功能?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    开路‑Ω LDI/LVDS 可直接  在 LVDS 引脚上添加所需的 100Ω 差分端接电阻器。 该外部终端设置适当的共模‑Ω 电压、防止输入悬空、并在接收器上提供可靠的逻辑电平。 实际上、它可用作失效防护机制、确保即使不存在信号、输入也保持在已知状态。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    让我确认一下。
    未使用的 LVDS 输入端子是否作为带有 100Ω 外部端接电阻器的失效防护机制发挥作用?

    或者、即使没有 100Ω 外部端接电阻器、它是否也可用作失效防护机制?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    器件本身不存在 LVDS 待机状态的失效防护功能、但添加端接会使其更具“安全“状态、因为它不是悬空的。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    感谢您的回答。
    我知道、为了确保实现更“安全“的状态、最好在未使用的 100Ω 输入端子上安装一个 LVDS 端接电阻器。 是这样吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    正确。  

    此致、
    Fadi A.