This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480:需要有关二极管建议的详细信息

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646503/tpd4s480-need-details-on-diode-recommendation

器件型号: TPD4S480

我为 EPR (48V@ 5A) 设计了 PD3.1。 我使用的是 TPD4S480。 检查清单中的建议之一是使用 schottkey 二极管。 我是否可以使用 RB521SM-60FH 器件?。 您能回顾一下吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可接受 RB521SM-60FH。  

    我在 EVM 上找不到 schotkey、因此无法提供示例。

    此致、
    Chris