This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:器件型号 DP83TD510E 的 IBIS 模型

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641740/dp83td510e-evm-ibis-model-for-part-number-dp83td510e

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:
我们正在进行信号完整性分析、需要将 IBIS 模型用于器件 DP83TD510E。 目前、在提出申请时、未在支持门户中正确选择 DP83TD510E 器件型号、因此我选择了 DP83TD510EVM。
您能否分享 DP83TD510E 的 IBIS 模型或指导我们找到合适的资源?
感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、  

    让我与我们的设计团队核实并为您更新 IBIS 文件。  

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们 迫切需要 IBIS 模型。 请您优先为我们提供支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、  

    理解了,我会尽快在这里为您提供文件。

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    只需查看 IBIS 模型。 请 尽快分享更新或文件。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、  

    我对延误表示歉意、因为这是一个较旧的部分、需要一些时间才能在内部与正确的人员取得联系、我将在本周结束时向您提供最新信息。

    好极了

    、Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihan:

    温和地提醒 IBIS 模型。