This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:当 SoC 不工作但中继器工作时、向 SoC 泄漏电流

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647010/tusb2e221-leak-current-to-soc-while-soc-is-not-working-but-the-repeater-is-working

器件型号: TUSB2E221

您好团队

客户询问是否有通过 TUSB2E221 从 Vbus 5V 流向 SoC 的漏电流。 SoC 不工作、但 3.3Vcc 和 1.8Vcc 已通电。

我认为非常小的电流(例如微安级)可能会泄漏到 SoC、因为 DP 到 eDP 路径正常工作。 电流取决于 SoC 的 eDP 引脚的阻抗。 如果它们希望减少此类漏电流、则 RESETB 应拉至低电平、使其为 Hi-Z。 我的理解是正确的?  

image.png

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    该 1.5K Ω PU 应是 3.3V、而不是 VBUS。

    如果 SOC 被禁用、则中继器的 eDP/eDM 引脚不应向 SOC 传输任何内容、因为中继器将处于默认状态、并且将无法将 USB2 信号转换为 SoC 的 eUSB2 信号。 因此、任何数据、电压或电流都不应到达来自器件的 SOC。

    此外、DP/DM 引脚具有内部 390K Ω PD 接地、这也有助于防止任何漏电流。

    谢谢、

    Ryan