This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064-Q1:可选 C_AC 和 R_RX 交流耦合电容器的关键材料

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647225/tusb1064-q1-criterial-for-optional-c_ac-and-r_rx-ac-coupled-capacitor

器件型号: TUSB1064-Q1

您好专家、

 

我们想知道客户是否应该实现选项交流耦合电阻。

我们如何决定实施这种可选组件的目的?
是否有任何具体的标准?

image.png

 

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议客户实现 330nF 选项 RX 电容器。 这些电容器将为 SoC 提供直流保护、同时为互操作性测试提供更大的容差。