This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:查询 TCAL9538PWR 的最大输出驱动电流

Guru**** 2902580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647079/tcal9538-query-on-maximum-output-drive-current-of-tcal9538pwr

部件号: TCAL9538

尊敬的团队:
我有关于 TCAL9538PWR 器件的一些问题。  

我计划使用 I2C IO 扩展器来驱动一个 7 段显示屏、并希望澄清在 3.3V 电源下运行时每个端口的最大输出驱动电流。  

此外、我在数据表中注意到、该器件包括最小值为 70K 的内部上拉和下拉电阻器。 您能否说明这些端口是否能够以最小 3 –5mA 驱动电流驱动 LED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高达±10mA 的输出电流、可以保证输出电压 (VOL / VOH)。 (对于 3.3V、将 0.3V 添加到 3V 值。) 绝对最大额定值允许在不损坏器件的情况下高达 50mA、但对于 10mA 和 50mA 之间的电流、无法保证输出电压。

    上拉/下拉电阻器只有在您配置完毕后才会启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arunkumar:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。 我同意这里的克莱门斯。  

    此致、

    Tyler