This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:RESET_REQz 复位 MCU 域

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646230/am62a7-q1-reset_reqz-reset-mcu-domain

器件型号: AM62A7-Q1

大家好、团队

当系统正常运行时、我使用 MCU 域中的 GPIO 来下拉 RESET_REQz 信号。 我发现不仅重置了 A 内核、还重置了 R 内核(重新加载了 DMR5 域)。 本手册将此信号描述为 A 内核的复位。 我想知道如何只能重置主域。

此外、我还在 RESET_REQZ 被拉至低电平时进行了测试、PMIC 的电源保持稳定、MCU_PORZ 信号保持高电平。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Xiwen、

    感谢您的查询。

    这在未实现 MCU 域复位隔离的用例中是预期的。

    请参阅以下常见问题解答

     【常见问题解答】:在 AM64X/AM243 AM62X SOC 上重置模块 

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何执行复位隔离程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、潘亮、

    是否确定使用 RESET_REQz 信号、而不是 MCU_RESETz 信号? MCU_RESETz 设置为热复位 MCU 和主域。

    MCU_RESETz 和 RESET_REQz 引脚是否单独连接? 这些引脚均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源、以确保如果 PCB 信号布线已连接并且未由连接的器件主动驱动、则与这些焊球相关的输入保持为有效的逻辑高电平。 如果没有 PCB 信号布线连接到焊球、则可以使用内部上拉来保持有效的逻辑高电平。

    该器件可通过软件进行配置、以便将主域复位与 MCU 域隔离。 当 MCU 域配置为复位隔离时、主域复位将只复位 MAIN 域、MCU 域将不受所有 MAIN 域复位的影响。 所有 MCU 域复位都将导致整个器件(包括 MAIN 域和 MCU 域)复位。

    您可以在寄存器 MCU_CTRL_MMR_CFG0_RST_CTRL 位 18 中将“1“设置为“1“。 MCU 可以设置该位来阻止 MAIN 域中的热复位、当 MCU 可能访问 MAIN 域资源(外设,存储器等)时、这很有用。 这样、MCU 的复位将被阻止、从而使主域复位。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、潘亮、

    请检查以下内容是否有帮助

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/latest/exports/docs/api_guide_am62ax/MCU_RESET_ISOLATION.html

    此致、

    Sreenivasa.