This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:TDN-741-653-01_MPN# SCANSTA112VSX/NOPB_方向错误&卷带

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644893/scansta112-tdn-741-653-01_mpn-scansta112vsx-nopb_-wrong-orientation-reel

部件号: SCANSTA112

尊敬的 TI 团队:

  1. 请注意、Flex Pen 发现部件放置在卷盘中的方向错误。 根据数据表规格、此 MPN (SCANSTA112VSX/NOPB) 的象限方向为 Q2、但收到的是 Q3(方向错误)。

 

  1. 卷盘也有错误的卷盘,根据数据表,卷盘应是一个侧链轮孔,但根据以下图片收到两个侧孔:-

 

  1. 在运送到 Flex Penang 之前、请对 TI 库存进行 100%筛选、以确保没有错误的方向以及卷带使用正确。

 

   4、请提供 8D 报告以防止将来发生。

错误的方向和 reel.xlsx 

 

谢谢、

Norizwan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请立即提出建议、并在今天之前予以更新。 我们需要您的团队立即采取行动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norizwhan、

    我很抱歉耽误你的时间。 我们将检查我们的内部系统以验证输入的装配体信息是否正确。 然后、我们将查看 8D 报告。 您是否还可以向客户服务中心报告此情况?

    此致、

    Eric Hackett