This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 点对点连接中加电时出现间歇链路故障

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646491/dp83822i-dp83822i-intermittent-link-failure-on-power-up-in-point-to-point-connection

器件型号: DP83822I

说明:
我们在点对点连接中使用 DP83822I PHY。 上电时、存在间歇性链路故障(链路断开)。 初始化期间的默认自动协商设置似乎与对等设备不匹配、这会导致链路偶尔失败。
问题:
可以使用哪些方法来防止此间歇性链路故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在同一器件上的已知良好情况和已知不良情况之间提供寄存器 0x0-0x1F、0x468 的寄存器转储?

    请注意、寄存器 0x468 需要使用数据表中所述的寄存器 0xD、0xE 的 4 步过程。

    此致、

    Gerome