This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:有关 TCA4311 用法的问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA9511A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647336/tca4311a-question-about-tca4311-usage

器件型号: TCA4311A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A、 TCA9617B

您好:

在我的客户中、主 UC 位于电路板 1 上、从设备位于电路板 2 上、它们通过连接器相互连接。 如果在 VCC2 关闭 (0V) 时 VCC1 首先导通、它们会通过电路板 1 上的上拉电阻器观察到从器件 I2C 总线上的一些电压。
A.png

为了避免从器件 I2C 总线上出现这种不确定的电压、他们计划按如下所示放置 TCA4311A。 TI 认为这可以在他们计划中实现吗?
B.png

此致、

K.Hirano   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我修正他们的计划如下。 2 号电路板上没有上拉电阻器。


    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    我推荐 TCA9511A 而不是 TCA4311A。 4311A 器件缺少 ACK 勘误表。  

    通过分离电路板 1 和 2、TCA9511A 缓冲器可在此处正常工作。 仅当 VCC1 和 VCC2 都上电时、缓冲器才会将电路板 1 连接到电路板 2。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您的答复。
    但是、我的客户希望使用已使用和注册的器件。
    遗憾的是、TCA9511A 尚未注册。
    请查找  已 在客户处注册的附加 TCAxxxx 器件列表。
    这些电容器中的任何一个是否可用作 TCA9511A 的替代器件?
    e2e.ti.com/.../TCA-device-list.xlsx

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Kirano:

    我建议努力注册 TCA9511A、而不是 TCA4311A。  没有 P2P 选项可以用当前列表替换 TCA4311A。  

    对于类似的功能、我会使用 TCA9617BDGKR 作为缓冲器、A 侧面向主机 UC、B 侧面向从器件。 然后、在插入电路板 2 时、确保通过其 EN 引脚(保持低电平)禁用缓冲器。 两侧都空闲后、启用 TCA9617B 缓冲器。  

    此外、您还需要确保从器件的 VIL 与 TCA9617B 缓冲器的 VolB = 0.58V 兼容。

    此致、

    Tyler