This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:设计选择

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646027/tmuxhs4612-design-selection

器件型号: TMUXHS4612

尊敬的团队:  

我们有一个要求、即有一个输入 HDMI 2.1 连接器和一个输出 HDMI 2.1 连接器。

我的输入 HDMI 2.1 连接是固定的,但我想启用和断开我的输出 HDMI 2.1 连接器。  

为此、我在我们的设计中使用了这款 TI 多路复用器 TMUXHS4612。

1-请告诉我们它是否会支持?

2-什么设计指南我需要在布线时注意,我的板不大,我保持 8-10 mm 的间隙在两个连接器之间,使布线最短。  

3-如果我想使用这个相同的概念和相同的 MUX IC TMUXHS4612 for USB4.0 ,它是否支持?

image.png

此致

Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    原理图注意事项:

    1. VCC 在推荐范围内、有电容。
    2.根据 AUX 是在接收端还是发送端,您将需要 2K 或 47K Ω 的上拉电阻连接到 HDMI 电源。
    3、我们建议使用 50 欧姆电阻将未使用的引脚连接到 GND
    4. GND 正确接地

    此设备支持 USB 4.0。

    外部元件应放置在尽可能靠近器件的位置、以最大程度地减少信号损失。 长而短布线更好。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的快速响应!

    关于同一设计、我们还有几个问题。

    我们使用同一个逻辑,一个连接是我的输入,另一个连接器是我的输出,在中间,我们使用 TI MUX TMUXHS4612 来控制我的输出连接器,以启用和禁用它。

    我们将上述逻辑用于所有三个接口 HDMI 2.1、DP 2.1 和 USB 4.0。

    1-建议遵循 USB 4.0 的任何堆叠、布线、放置指南吗?

    2 — 根据数据表,我们在此电路中使用了电平转换器,您是否在我们的当前设计中推荐它?  

    3-还想了解我们是否需要使用它的所有接口它是推荐的,即它是建议在所有 3 个接口或仅 HDMI 和 DP ?

    在分享 HDMI 接口的原理图时、我们已 根据之前的输入更新了原理图。  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    1.下面是此器件布局示例的图像:
     

    对于高速应用、应避免布线中出现尖锐的角度、这一点很重要

    2.仅当您认为 HDMI 发送端或接收端无法处理 5V 电压时才需要电平转换器、因此如果它可以处理 5V 电压、则不需要电平转换器。

    3.是 此设备支持所有三种功能,如显示端口、HDMI 和 USB 4.0。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     这款 TI 多路复用器 TMUXHS4612 还 支持 USB4 版本 2.0、Gen3、这是否是最后一个问题。 40Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    TMUXHS4612 的 USB4 高达 20Gbps、因此如果为 40Gbps、则高于器件限制。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    1-我想了解、 数据表中提到的 20Gbps 是每通道 20Gbps 还是全带宽支持?

    2-您可以推荐任何支持 USB4 2.0 版本 Gen3 的器件吗? 全带宽为 40Gbps

    此致

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    是的、每个通道的吞吐量为 20Gbps。 带宽为 13GHZ。

    遗憾的是、就 40Gbps 而言、我们目前没有能够达到该速度的器件。

    谢谢您、
    Arya