This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:支持 DCP 模式

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646524/tusb2e221-dcp-mode-support

器件型号: TUSB2E221
Thread: TUSB2E11 中讨论的其他器件

您好的团队、

TUSB2E221 如何支持 DCP 模式?

我假设 CDP 为 200 Ω、DCP 为 0 Ω、但如果客户使用 USB2 PHY 配置(不使用 I2C)、则没有 GPIO。 如果可以实现 DCP、以便获得清晰的理解、请帮助以简单的方框图进行回答。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    TUSB2E221 不支持 DCP 功能、仅支持 SDP 和 CDP 功能。 TUSB2E11 支持 DCP 功能。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我看到 TUSB2E221 无法支持 DCP。 对于笔记本电脑系统的角度、如果 D+和 D-短路、客户可以实现 DCP 吗? 它们可能需要切换 200 欧姆和 0 欧姆。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    如果客户希望使用 DCP、他们可以将 D+/D-短接在一起、或者使用 200 Ω 电阻器将其短接。

    客户是否打算为其笔记本电脑创建 DCP 端口? 这将禁用 BC1.2 之外的任何 USB2 功能。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答。 其内部定义需要 DCP、但即使 TUSB2E221 不支持、也可以实现某种 DCP、因为如果 SoC 已断电但可充电、则没有 USB 通信。

    此致
    Koyo