Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM
器件型号: DP83825I
Thread 中讨论的其他器件: DP83825EVM
尊敬的团队:
这是针对已创建问题的后续线程、该问题解决了从支持端 DP83825I:DP83825IRMQR:器件仅以 10Mbps 速率工作的请求
请查看对查询的答复:
- 您是否在电路板上执行任何应力测试? (EFT、ESD ...)
- 否、我们尚未对器件进行任何应力测试
- 这两个装置是否最初发生故障、或在某个点后开始发生故障?
- 他们最初工作正常,但问题在启动时突然开始,没有进行任何特定的更改
- 这些测试中的链路伙伴是什么?
- 通过设备测试的链路伙伴与戴尔、惠普(具有不同 POE 注入器、如 POE160S) 的多台笔记本电脑以及 TP-LINK ( LS110P 和 LS108P) 和其他类似品牌的以太网交换机一起列出
- 使用的电缆长度是多少?
- 使用电缆长度测试 — 1m、3m、5m、10m
- 您是否注意到 IC 故障导致的任何其他症状?
- 有线连接显示在笔记本电脑中,但在进一步检查时,链路仅打开到 10 Mbps 模式,因此相机(使用 PHY 的设备)无法流式传输视频
- 您能否提供故障与在链路建立条件下工作 IC 的寄存器转储?
- 请查找随附的寄存器转储。
- without_issue.txt - PHY 中的寄存器转储、运行正常
- with_issue.txt — 无法正常工作的 PHY 寄存器转储
- 请查找随附的寄存器转储。