This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:需要仿真多路复用器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647349/ts3dv642-q1-need-simillar-mux

器件型号: TS3DV642-Q1

尊敬的团队:

请为 CSI2 应用提供 1:2 多路复用器、该多路复用器每个三元组支持高达 5.7Gbps 的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thrinesh、

    TS3DV642 可以在每个通道上通过 6Gbps 的速率、并具有 2:1 配置。  
    如果您尝试通过 CSI2 的信号在建议的工作条件内、该器件应该能够支持 CSI2 应用。

    这款器件无法满足您的需求?

    谢谢、

    NIR