This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:DS90UB960 和 AMP;DS90UB953:请求配置工具

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648104/tdes960-ds90ub960-ds90ub953-request-for-configuration-tools

部件号: TDES960
主题中讨论的其他器件: ALP、

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 DS90UB960 和 DS90UB953 串行器/解串器对。 我们想知道是否有配置或寄存器设置生成工具(类似于 GMSL 生态系统中使用的脚本/向导)来帮助简化我们的初始器件配置。

您能否提供有关此串行器/解串器组合的建议配置向导或 ALP 配置文件生成工具的链接或访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanna:  

    我们的 FPD-Link III 器件具有名为 Analog LaunchPAD 的配置 GUI。 可在此处下载 GUI: https://www.ti.com/tool/ALP

    除了配置选项卡外、我们还提供了可用于部分配置的参考脚本。 ALP 下载文件中提供了参考脚本。 下面显示了示例文件路径: C:\Program Files (x86)\LaunchPad\Analog Texas Instruments v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954

    TDES960、DS90UB960 和 DS90UB954 器件的软件相同。 954 和 960 的主要区别在于增加了两个 RX 端口和一个第二个 CSI-2 端口。  

    此致、

    Zoe