This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:原始设置意味着什么?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647973/tca9539-q1-what-is-the-original-setting-means

器件型号: TCA9539-Q1

尊敬的团队:

我们在数据表中对这个词有点困惑。 “端口上的数据更改为原始设置时已实现设置“。 原始设置意味着什么? 输出端口默认设置还是我们的配置? 这是指我们正在读取的端口上的数据已更改、还是任何端口已更改回原始端口?

我想在读取该端口上的数据之前、不应该重置该端口?

image.png

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “原始“是指变化之前的输入端口电压、即高电平→低电平→高电平或低电平→高电平→低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    假设您为器件供电、并且 IO 都表示为“高电平“。 如果一个引脚变为“低电平“状态、则原始状态为逻辑“高电平“。  

    此致、

    Tyler