This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1021-Q1:功率耗散计算

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648224/tusb1021-q1-power-dissipation-calculation

器件型号: TUSB1021-Q1

尊敬的团队:

对于 TUSB1021-Q1 热计算、我们是否应该考虑(来自数据表)340mW (USB 工作模式、U0 @ 10Gbps) 值作为最坏情况运行的 IC 功耗?

此外、除了数据表中的典型值之外、是否有任何最大功率耗散规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议采用 500mW 的设计、使边缘外壳角单元的容差偏离典型值。