This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:数据速率是 5Mbps 还是 4.54Mbps?

Guru**** 2905170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648037/tcan1051hgv-is-data-rate-5mbps-or-4-54mbps

器件型号: TCAN1051HGV

团队、
您能否确认以下内容?

 TCAN1051HGVDR 数据表的第一页声称支持 5Mbps。
然而、在第 12 页、Tbit max 为 220ns、对应于 4、54Mbps。
image.png

您能否确认数据速率?
提前致谢;

Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    是的、支持 5Mbps、220ns 时序适用于环路延迟、而不是信号传输速率、即 TXD 显示 200ns (5Mbps)、而从 TXD 到总线以及返回 RXD 的环路延迟指定为 220ns、谢谢。

    此致、

    Michael。