This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:连接到网络交换机时出现的问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644268/dp83867is-issues-when-connected-to-a-network-switch

器件型号: DP83867IS

我们已经使用带有分立式磁性元件的 Texas Instruments DP83867ISRGZR 实现了 10/100/1000 以太网。

观察到的行为:

  • 直接连接到笔记本电脑时、没有问题。 链路正确启动并且协商的速度稳定。

  • 通过哑/非受管交换机连接时:

    • 100 Mbps 工作正常、不会出现问题。

    • 速率为 1Gbps 时、链路接通、但在 iperf 测试期间、我们观察到大约~100 次重试/重新传输。

  • 连接到受管交换机时:

    • 链路反复上升和下降。

    • 在 100Mbps 和 1Gbps 模式下都会出现此行为。

测试条件:

  • 启用自动协商

  • 全双工

您能否帮助确定此问题的可能原因或建议的调试步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stebin:

    我们提供 了 DP83867 故障排除指南 、其中包含适用于各种问题的调试步骤。 您是否能够浏览本文档并执行包含的所有运行状况检查和调试步骤?

    如果您不认为电源和时钟存在问题、并且能够访问寄存器、则可能需要从环回测试开始。 我建议从 PHY 有两个环回测试开始:MII 环回(用于 MAC 接口)和反向环回(用于 MDI)。 查看您是否能够正确地在任意一侧回送数据以缩小问题所在的范围。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    当直接连接到笔记本电脑时、该电路板在稳定的链路和通信下运行良好、那么是否仍有任何理由怀疑电源或时钟问题? 我们也能够访问 PHY 寄存器、而不会出现任何问题。

    我们已经使用另一个 DP83867 作为链路伙伴来执行 MDI 环回测试。 当电路板直接连接到链路伙伴时、PRBS 锁定状态为高电平、测试通过。 但是、当通过 Dumb D-Link 开关建立连接时、PRBS 测试失败。

    我们还执行了 MII 环回测试、在 MAC 接口端没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stebin:

    它很好,你可以访问寄存器,你可以连接到笔记本电脑. 时钟问题可能很微妙、并不总是以直截了当的方式出现(可能是寄存器访问丢失,可能是链路不稳定等)。 因此、当出现任何问题时、我通常会要求确认时钟和上电时序是否正常。

    感谢您检查环回测试。  问题出在 MDI 路径上、会缩小到 PHY MDI 实现、使用的电缆或开关本身。 下一步是使用我们的 DP83867EVM 测试开关和电缆、并查看 EVM 是否能够以 1G 保持链路。 该 EVM 是一个已知正常的测试平台、因此如果这可以与您的两台交换机建立链路、那么我们知道该平台与测试板上的 MDI 实现存在差异。

    如果 EVM 很难与您的交换机建立链路、我建议交换电缆、或检查这些交换机是否可以在 1G 下与其他非 DP83867 链路伙伴建立链路。 请告诉我您的想法。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢你的帮助。 我们能够解决这个问题、事实证明它与磁性元件实现相关、尤其是扼流圈部分。

    我们假设扼流圈在所需的频率范围内未提供足够的共模抑制。 通过交换机连接和使用 100m 以太网电缆直接连接到 PC 时、该电路板表现出相同的行为。 基于此、我们怀疑特定开关引入的共模噪声与长电缆观察到的噪声类似。

    我们用集成式 RJ45 MagJack 替换了分立式磁性元件实施方案以进行测试、问题得到了解决。 在电路板的分立式实现中、根据建议实现了变压器选择和布局、因此我们认为该问题与扼流圈性能特别相关。