This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:关于规范问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647551/thvd1450-about-spec-issue

部件号: THVD1450

您好的团队、

我们测得​​驱动器模式下 THVD1450DGKR 的 tPLH 和 tPHL 值高于最大值。 这可能会带来哪些风险或问题?

数据表指定 Vcc 为 5V、但我们使用的是 3.3V。 当 Vcc = 3.3V 时、这两个参数的规格是否会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果 tPHL 和 tPLH 值高于数据表最大值、则要么测量错误、要么添加了电容、从而减慢转换速度。 我 怀疑 VCC = 3.3V 是问题所在。 VCC= 3.3 应仅影响 VOD。 您可以参考图 22 来仔细检查您的测量结果是否正确。  

    我们的数据表值是在总线侧电容为 50pF 时计算得出的。 连接电缆和其他收发器会增加总电容、从而延长时间。  

    更大的 tPHL 和 tPLH 值会影响总环路延迟、但它不会影响通信完整性、也不会在高数据速率下产生问题。 只要您的软件考虑了网络的总电容延迟、就不会出现问题。  

    此致、

    Ethan