This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:RSVD_H 5 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647473/lmh0341-pull-up-resister-of-rsvd_h-5pin

器件型号: LMH0341

您好:
 
数据表中规定 RSVD_H 5 引脚的上拉电阻值为 5K Ω。
我们可以将其更改为 e24 系列值、如 4.7K Ω 吗?
RSVD_H 5 引脚电压电势的目标和容差是多少?
 
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-San
    请遵循数据表、并在 RSVD_H 上使用 5k 上拉电阻器、因为我们尚未使用任何其他上拉电阻器阻值来表征 LMH0341。 5k 上拉电阻器将具有 1%的容差。
    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David-san、

    感谢您的及时回复。

    此致、

    望月